结果:找到"开源框架 可嵌入式编程 FPGA Python on ZYNQ ",相关内容1000条
- 基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带
- 作者:金拱门门神基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带物料清单硬件(4)RGB灯带数量:1淘宝10元ArduinoUno数量:1淘宝25元涂鸦CBU模组数量:1涂鸦提供PCB数量:1捷配免费打样步骤1.戳我立即创建产品2.在涂鸦平台进行产品配置(第一步:选择自己所需的功能,后期涂鸦自动将选择的功能加入到SDK中方便调用)(第二步:配置面板,可以选择公版面板,也可以自己DIY,下载涂鸦云测APP即可体验)(第三步:根据需要选择模组并购买,下载资料有我们需要的SDK哟)3.使用AD绘制PCB(这里CBU模组相当于通讯模块并不是主控,所以设计一块通讯板对接ArduinoUno)4.买件焊接5....
- 所属专栏: 技术交流 标签: Arduino,嵌入式 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 17:02:00
- 【报名中】XILINX开发板PYNQ-Z2限量免费申请试用活动
- 感谢诸位对本次活动的关注与大力支持,首批10位试用者+10位候选者公示筛选更新,请点击链接了解详情:http://club.szlcsc.com/article/details_39687_1_9.html#floor_9XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39613_1.html开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.html活动说明:...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: FPGA Python on ZYNQ 可编程逻辑电路 XC7Z020 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-17 16:12:00
- 【技术答疑】XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区
- 本帖子是关于XILINX赛灵思开发板新品PYNQ-Z2技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们已邀请原厂相关技术人员在本帖和pynq官方的技术支持论坛做对应支持与解答,欢迎大家踊跃参与问题讨论,同步欢迎登陆:https://discuss.pynq.io/。开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.htmlPythononZYNQ就算小白的你,也能轻松搭建高性能嵌入式系统,让非传统FPGA用户也能轻松开发FPGA。PYNQ基于其支持框架可以面向多...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开源框架 可嵌入式编程 FPGA Python on ZYNQ 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-14 20:02:00
- 嵌入式物联网32linuxarmcjavapython学习视频
- http://www.makeru.com.cn/live/1392_303.html?s=60220走进嵌入式http://www.makeru.com.cn/live/1392_308.html?s=60220嵌入式开发职业规划http://www.makeru.com.cn/live/1392_401.html?s=60220嵌入式行业发展跟现状分析http://www.makeru.com.cn/live/1392_450.html?s=60220系统移植(告别裸奔)http://www.makeru.com.cn/live/1392_238.html?s=60220嵌入式-指针ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 32 linux arm c java python 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2019-03-15 09:28:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- [转载]ARM之中断GIC分析
- ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远” GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。 要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。 ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。 GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
- 【转载】Linux:信号的底层实现机制
- ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
- [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
- 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
- 嵌入式的这些知识点你都知道吗?
- 嵌入式开发要学哪些,嵌入式可以简单分为硬件与软件,然而其中的知识体系却是异常的庞大,这也是众多新手望而却步的一个原因,那究竟要如何才能成为一名嵌入式大咖呢?嵌入式开发要学什么,大致分为三个阶段:基础篇、进阶篇、大咖篇。入门嵌入式工程师 此阶段主要是前期的入门过程,主要针对入行没多久的新人。其实成功没有捷径,所以打好基础才是关键。嵌入式开发要学什么主要包含以下4个方面的内容: 1.电路知识首先你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路基本电路能看懂,不然看电路图一定是云里雾里,也就无法进行后续的工作。硬件产品的设计实现,包括器件选型、原理...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-15 13:25:00
- STM32知识点总结分享
- http://www.makeru.com.cn/course/details/2478/?s=60220在线学习网站QQ群556042177学生交流群
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式STM32 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-05 16:44:00
返回